结果:找到"IN612 IN612L 蓝牙5.0芯片 替换NRF52832 VR芯片",相关内容1000条
- 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
- NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 蓝牙 芯片 NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- NRF51802替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片性价比也太高了吧
- 智能穿戴领域市场现在非常成熟,大家对性能有更高的需求,功耗更低,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,在智能手环市场有比较好的模范作用,但这几款芯片价格居高不下,性价比低下,但是目前智能手环的价格战越来越激烈,对于芯片的成本下降需求非常大!国产蓝牙的泰凌微、汉天下等厂家,但是却是定位低端蓝牙系列,其射频性能优化不好,MCU也不够稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般,整个芯片使用下来的体验感很差,当然,一分钱一分货超低价格摆在那。而兼具高性能的替换NRF51802/NRF51822兼容的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822替换 NRF51802替换 蓝牙5.0 高性价比蓝牙 低功耗蓝牙 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-08-13 09:50:00
- 介绍国产低功耗蓝牙芯片-IN612L芯片
- 此单芯片集成了高性能并带浮点运算单元的Cortex-M4FCPU,最高运算主频高达64MHz,可轻松完成复杂嵌入式任务和软件算法。此外芯片还集成了最新一代的低功耗蓝牙5全协议栈,支持扩展广播,CodedPHY远距离模式和2Mbps高速率模式。芯片还集成了SDR(软件定义无线电)和Arbitrary两种用户自定义协议栈模式,并支持自定义协议栈和蓝牙5协议栈同时运行,这将极大地方便用户自主开发满足各种特殊无线通信要求的应用和解决方案。IN612L芯片对多模通信引擎的支持,可以为低功耗蓝牙网关,智能电表,资产管理系统,智能家居,智慧医疗等产业提供灵活的网络组网方案,并同时通过对低功耗蓝牙协议的支持...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 蓝牙5.0,M4F,IN612L 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-06-19 18:38:00
- IN612L支持2.4G私有协议栈及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片替换NRF52832
- IN612L是一款具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片。如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算,内部包含256Krom,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间。芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块,数字加速引擎最多能处理16*16矩...
- 所属专栏: 技术交流 标签: IN612 IN612L 蓝牙5.0芯片 替换NRF52832 VR芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-04-23 16:16:00
- Bluetooth5.0BR/EDR+BLE蓝牙芯片
- 适用于各类智能穿戴,物联网产品,遥控器,灯控等产品,如有疑问可联系QQ458231727,微18823307913MH1820双模蓝牙芯片简介-V1.7(2).pdfMH1810单模蓝牙芯片简介-V1.1(2).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: Bluetooth 5.0 BR/EDR+BLE 蓝牙芯片 发帖人:XYZRobin 发帖时间:2020-04-15 17:42:00
- NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
- 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 蓝牙低功耗 蓝牙芯片 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
- 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
- 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832替换 NRF52810替换 NORDIC 蓝牙低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
- 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
- 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 蓝牙5.0 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
- 蓝牙5.0供应NRF52832-CIAA
- NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器ARMCortexM4FRAM64kBFLASH512kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装WLCSP尺寸(mm)3.0x3.2●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: NRF52832-CIAA 蓝牙5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-05-07 09:08:00
返回